DOCA0098IT-09

Modelli personalizzati

Com'X supporta l'uso di modelli personalizzati.

Un modello personalizzato è un qualsiasi modello diverso da un modello integrato da Schneider Electric. Per utilizzare un modello personalizzato, è necessario creare innanzitutto un nuovo modello personalizzato. Un modello personalizzato può essere:

  • basato su un modello Schneider Electric preesistente
  • basato su un modello personalizzato creato precedentemente
  • un modello completamente nuovo.

Se il modello personalizzato è basato su un modello preesistente Schneider Electric o un modello personalizzato creato precedentemente, il nuovo modello eredita le proprietà del modello sul quale si basa. L'ereditarietà semplifica la creazione di un nuovo modello personalizzato, perché è necessario solo aggiungere o modificare le proprietà univoche del nuovo modello personalizzato per poterlo creare.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?