Panoramica delle impostazioni dei dispositivi
AVVERTIMENTO |
|---|
|
RISULTATI DI DATI INESATTI
Non configurare il software in modo errato in quanto possono
risultare report e/o dati inesatti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Com'X supporta fino a 64 dispositivi. I dispositivi supportati da Com'X sono descritti nel pacchetto della release del firmware. È possibile anche creare modelli personalizzati basati su tipi di modelli personalizzati che sono stati aggiunti alla Libreria personalizzata.
La figura seguente mostra l'interfaccia Impostazioni dispositivo:
Struttura ad albero dei dispositivi
La struttura ad albero dei dispositivi rappresenta l'architettura di comunicazione dell'installazione. Com'X è sempre nella sommità della struttura ad albero. I dispositivi sono raggruppati in base alle proprie interfacce di connessione: porte Ethernet, porta Modbus, ingressi digitali e ingressi analogici.
Per gli ingressi digitali e analogici, ogni dispositivo viene visualizzato con il proprio Nome e il numero di ingresso al quale è collegato.
Le uscite multiple di un contatore generale (ad esempio impulsi kWh, kVArh) possono essere collegate a diversi ingressi digitali.
Per il gateway seriale Modbus TCP/Modbus, ciascun dispositivo viene visualizzato con il proprio Nome e ID slave.
Fare clic su un dispositivo per visualizzarne le proprietà in Proprietà generali.
Dispositivi scollegati
Questa area visualizza i dispositivi non collegati all'impianto. Le misurazioni prese da questi dispositivi non vengono registrate.
Proprietà dei dispositivi
Per un dispositivo selezionato, questa area consente di:
- Definire alcuni metadati quali nome, posizione fisica e, per un contatore, l'utenza, l'uso dell'energia e l'area dell'edificio monitorata.
- Configurare o modificare impostazioni quali: il peso dell'impulso per un contatore di impulsi, l'ID slave per un contatore Modbus, l'indirizzo IP per un gateway e le misurazioni da registrare e pubblicare nella piattaforma ospitata selezionata.
- Collegare e scollegare i dispositivi downstream negli elenchi a discesa quando il dispositivo selezionato lo consente. Ciascun tipo di connessione dispone di una propria area. Sono elencati solo i dispositivi che possono essere collegati a questo tipo.
Pulsanti di azione
La tabella seguente descrive i pulsanti dell'interfaccia:
| Pulsante | Azione | Disponibilità |
|---|---|---|
| Rileva dispositivi collegati | Avvia il rilevamento di un dispositivo Modbus e recupera automaticamente i dispositivi collegati downstream. | Abilitato quando viene selezionato Com'X o il gateway Ethernet. |
| Cancella |
Rimuove il dispositivo selezionato. Elimina o sposta i dispositivi collegati downstream all'area dei Dispositivi scollegati. |
Abilitato quando si seleziona un dispositivo. |
| Salva modifiche | Convalida le modifiche. |
Disattivato quando:
|
| Annulla | Annulla le modifiche per tornare alle ultime impostazioni salvate. | – |
| Sostituisci | Consente di scambiare un dispositivo con un altro. | – |
AVVERTIMENTO