DOCA0098IT-09

Rilevatori di temperatura a resistenza

Com'X supporta rilevatori di temperatura a resistenza collegati agli ingressi analogici.

Proprietà delle misurazioni

I rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) Pt100/Pt1000 sono sensori utilizzati per misurare la temperatura mettendo in relazione la resistenza dell'elemento RTD alla temperatura.

L'RTD può essere collegato solo agli ingressi analogici di Com'X.

L'intervallo di temperatura è compreso tra -50 °C e +104 °C .

Quando si collega una sonda RTD a Com'X, non occorre configurare parametri specifici.

Tabella delle misurazioni

Per impostazione predefinita, la temperatura viene registrata e pubblicata sulla piattaforma selezionata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?