DOCA0098IT-09

Com’X 510 per la gestione dell'energia di base

Com’X 510 supporta la visualizzazione dei dati in tempo reale da vari tipi di dispositivi comuni, garantendo varie funzioni specifiche in base al dispositivo.

Le funzioni aggiuntive di gestione dell'energia comprendono:

  • Visualizzazione di dati in tempo reale e informazioni storiche da diverse posizioni mediante un browser Web supportato.
  • Selezione degli intervalli di registrazione e delle grandezze che si desidera registrare.
  • Esportazione automatica nel PC dei dati registrati selezionati per un'analisi aggiuntiva.
  • Garanzia della sicurezza di dati e sistema attraverso la protezione con password e l'accesso controllato alle singole pagine Web, nonché mediante la gestione dei firewall di Com’X 510.
  • Esecuzione di semplici comandi reset del controllo per i dispositivi supportati (ad esempio energia min/max e accumulata).
  • Impostazione di data e ora per i dispositivi collegati che supportano comandi di impostazione dell'ora.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?