DOCA0098IT-09

Funzioni principali

Le funzioni principali di Com’X 510 sono le seguenti:

  • dati in tempo reale in visualizzazioni intuitive
  • vista cruscotti per gli storici
  • rilevamento automatico dei dispositivi Modbus collegati
  • connettività al cloud attraverso tre modalità: GPRS/3G, Ethernet cablato o Ethernet Wi-Fi
  • due porte Ethernet per separare la connessione cloud upstream dalla rete dei dispositivi di campo
  • quattro protocolli di trasferimento supportati: HTTP, HTTPS, FTP e SMTP con gestione proxy
  • registrazione dati
  • esportazione di dati con connessione nativa alle piattaforme di servizio Schneider Electric (come Energy Operation) e con file.csv per altri server di database
  • funzionalità gateway da Modbus TCP  a Modbus RTU o Modbus ASCII
  • configurazione attraverso pagine Web integrate
  • conforme all'ambiente dei quadri elettrici (temperatura, compatibilità elettromagnetica)
  • backup locale dei parametri di configurazione
  • ZigBee Pro con sensori EM4300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?