DOCA0098IT-09

Panoramica prodotto

Il server di energia Com’X 510 è un gateway e un'unità di acquisizione dei dati plug and play ed è un componente essenziale di un sistema di gestione dell'energia di base.

Raccoglie e memorizza il consumo di WAGES (acqua, aria, gas, elettricità e vapore) e i parametri ambientali quali temperatura, umidità e livelli di CO2 in un edificio. Com’X 510 consente di accedere a report quali le pagine interne del dispositivo e le pagine riepilogative del circuito, nonché alla registrazione dei dati interni. È possibile accedere ai dati in modo sicuro in tempo reale oppure trasmetterli sotto forma di report a un database server su Internet.

Una volta ricevuti dal server, i dati sono pronti per l'elaborazione. I dati vengono visualizzati come pagine web attraverso i servizi di gestione dell'energia forniti da Schneider Electric, come EcoStruxure™Energy Operation e EcoStruxure™ Facility Expert, per supportare l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche e della gestione dei costi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?