DOCA0098IT-09

Schneider Electric Digital Service Platform

Il server di energia può essere associato alla piattaforma Schneider Electric Digital Service Platform.

Questa piattaforma consente di:

  • Gestire in remoto l'upgrade del firmware, la risoluzione dei problemi e le impostazioni dei parametri.
  • Fornire una scheda SIM con copertura mondiale, utilizzando l'opzione EBXA-GPRS-SIM.
  • Pubblicare i dati raccolti nei servizi di gestione dell'energia Schneider Electric.
NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché l'opzione EBXA-GPRS-SIM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?