DOCA0098IT-09

Ripristino di una configurazione

Per ripristinare una configurazione utilizzare un file locale o un file di configurazione in una chiave USB.

Ripristino della configurazione con un file localeRipristino della configurazione con una chiave USB
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?