DOCA0098IT-09

Salvataggio della configurazione

La configurazione di Com'X può essere salvata in un file e utilizzata per ripristinare la configurazione sullo stesso Com'X.

Salvare una configurazione di backup prima e dopo ogni aggiornamento del firmware.

I file di backup contengono informazioni sensibili, come le password di rete.

AVVISO
Pericolo di accesso non autorizzato
Non comunicare un file di backup a personale non autorizzato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Il file è in formato Nome Com'X_Versione firmware_AAAAMMGG-HHMM.zip. Ad esempio, MyComXEnergyServer_V6.0_20190110_1020.zip indica che il file è stato generato da:

  • un Com'X dal nome MyComXEnergyServer
  • in funzione sul firmware versione 6.0
  • il 10 gennaio 2010 alle 10:20 .

La configurazione deve essere salvata solo dopo aver completato l'aggiornamento o la configurazione iniziali.

** (vedere Aggiornamento del firmware)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?