DOCA0098IT-09

Impostazioni di sistema

Impostazioni di sistema consente di salvare e ripristinare la configurazione di un dispositivo, applicare una configurazione comune ad altri dispositivi, aggiornare il firmware Com'X, abilitare l'accesso remoto per assistenza e riavviare il dispositivo Com'X.
** argomenti correlati per salvare, riavviare, aggiornare, Com’X 510 firmware, abilita accesso remoto
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?