DOCA0098IT-09

Upgrade del firmware

Com'X può essere aggiornato mediante il firmware protetto della pagina Web o la porta USB sul pannello anteriore di Com'X.

Per gli ultimi aggiornamenti del firmware, controllare il sito www.se.com alla pagina di Com'X oppure contattare il proprio rappresentante vendite di zona.

Gli upgrade del firmware hanno esito positivo solo se la data e l'ora di Com'X sono configurate correttamente.

**

Prima di iniziare

  • Salvare una configurazione di backup prima e dopo ogni aggiornamento del firmware.
    **
  • Caricare manualmente i dati registrati in Messa in servizio > Pubblicazione > Pubblicazione manuale.
NOTA: È necessario un tempo medio di 20 minuti o più per aggiornare il firmware e riavviare il dispositivo Com'X.
** (vedere Configurazione di data e ora) (vedere Salva configurazione)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?