DOCA0098IT-09

Cruscotti

Sono disponibili due tipi di cruscotti: Energia e Andamenti storici.

I cruscotti Energia visualizzano le informazioni sul consumo energetico aggregate nel tempo. Andamenti storici visualizza ciascun punto dati raccolto per i dispositivi/le grandezze e la sequenza temporale prescelta.

Com'X supporta i quattro periodi per i cruscotti energia descritti di seguito.

Periodo Descrizione
Giorno su giorno Per impostazione predefinita, visualizza il giorno precedente sul giorno corrente in base alle ore.
Settimana su settimana Per impostazione predefinita, visualizza la settimana precedente sulla settimana corrente in base ai giorni.
4 settimane su 4 settimane

Per impostazione predefinita, visualizza il periodo di 4 settimane precedente sul periodo di 4 settimane corrente.

i mesi sono allineati in base al giorno della settimana, non al giorno del mese.

Anno su anno Per impostazione predefinita, visualizza l'anno di calendario precedente sull'anno corrente base al mese.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?