DOCA0098IT-09

Esportazione dati storici

La funzione Esportazione dati storici consente di definire le grandezze del dispositivo per scaricare ed esportare un file .csv per ciascun dispositivo.

Gli storici dei dati e il formato di assegnazione dei nomi ai file è lo stesso della pubblicazione come Esportazione CSV.

Le grandezze disponibili includono solo grandezze configurate per la registrazione.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?