DOCA0098IT-09

Vista riepilogativa dispositivi

La Vista riepilogativa dispositivi fornisce i riepiloghi di uno o più dispositivi selezionati.

Di seguito sono indicate le misurazioni visualizzate in ciascun riepilogo.

Riepilogo Misurazione
Circuito
  • Corrente efficace RMS media (A)
  • Potenza attiva (kW)
  • Fattore di potenza
  • Stato interruttore
Corrente di carico Corrente efficace per fase (A) RMS
Carico medio corrente Carico medio corrente efficace per fase (A) RMS
Potenza
  • Potenza media attuale (kW)
  • Potenza media di picco (kW)
  • Ora e data registrate
Energia erogata
  • Energia attiva erogata (kWh)
  • Energia reattiva erogata (kVARh)
  • Totale energia attiva (kWh)
  • Totale energia reattiva (kVARh)
Energia ricevuta
  • Energia attiva ricevuta (kWh)
  • Energia reattiva ricevuta (kVARh)
  • Totale energia attiva (kWh)
  • Totale energia reattiva (kVARh)
Qualità potenza
  • Fattore di potenza totale
  • Frequenza (Hz)
  • THDVLL (V)
  • THDVLN (V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?