DOCA0098IT-09

Vista singolo dispositivo

La Vista singolo dispositivo visualizza le informazioni seguenti per il dispositivo selezionato.
Menu Descrizione
Area monitorata Parametri che descrivono la posizione e l'uso del dispositivo, in base a quanto definito in Proprietà comuni.
Manometri

Vista analogica delle letture dei dispositivi.

Le opzioni sono Corrente di carico (A), Potenza, Tensione L-L e Tensione L-N.

Base Letture più comuni per il dispositivo selezionato.
Energia Vista tabellare dei dati dell'energia.
Carico medio Vista tabellare dei dati del carico medio dell'energia.
Qualità potenza Vista tabellare dei dati della qualità della potenza.
** Common Properties
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?