DOCA0098IT-09

Panoramica avvio rapido

Questa sezione descrive la modalità di esecuzione di operazioni comuni con Com’X 510. Per la descrizione completa della funzione evidenziata in ciascuna di esse, consultare il relativo argomento.

NOTA: Controllare che in Com'X sia installata la versione più recente del firmware. Visitare la pagina www.schneider-electric.com/en/download/ per scaricare la versione più recente del firmware.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?