DOCA0098IT-09

Panoramica sicurezza

Questo prodotto Schneider Electric è dotato di funzioni che abilitano la sicurezza.

Queste funzioni si presentano in uno stato predefinito e possono essere configurate in base alle proprie esigenze di installazione. Nota: la disattivazione o modifica delle impostazioni nell'ambito di queste singole funzioni può incidere sulla solidità complessiva della sicurezza del dispositivo e, in ultima analisi, sul comportamento di sicurezza della rete in modo positivo o negativo. Controllare le finalità e raccomandazioni di sicurezza per l'uso ottimale delle funzioni di sicurezza del dispositivo.

I prodotti presentano una protezione avanzata che aumenta l'affidabilità della sicurezza. Si tratta di un processo continuo che prevede pratiche di sviluppo sicure, aggiunta di funzioni di sicurezza e test nelle nostre strutture di prova della sicurezza. È inoltre necessario seguire le migliori pratiche per garantire una protezione avanzata del sistema in modo da assicurare la sicurezza complessiva del sistema.

Per informazioni sulle migliori pratiche suggerite, consultare il libro bianco Cybersecurity Hardening Best Practices (Migliori pratiche sulla protezione avanzata della sicurezza informatica).

find out/ask how to convert address to link
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?