Accesso alla rete upstream
Questa funzione consente ai dispositivi downstream di accedere ai server (come DNS, SNTP e SMTP) nella rete upstream.
La tabella seguente descrive l'interfaccia downstream (da dove ha avuto origine il messaggio) e l'interfaccia upstream sulla quale il messaggio sarà inoltrato, in base alla selezione della rete.
Opzione di rete | Downstream (da) | Upstream (a) |
---|---|---|
Solo GPRS/3G | Porta Ethernet 2 | GPRS/3G |
Rete GPRS/3G e commutata | — — | — — |
Solo Wi-Fi | Porta Ethernet 2 | Wi-Fi |
Rete Wi-Fi e commutata | — — | — — |
2 porte commutate (1 indirizzo IP per entrambe) | Accesso alla rete upstream non disponibile | |
2 porte separate (1 indirizzo IP per ciascuna) | Porta Ethernet 2 | Porta Ethernet 1 |
Ad esempio, con Com'X configurato per l'uso di due porte Ethernet separate, un IFE collegato downstream sulla porta Ethernet 2 di Com'X può inviare e-mail a EcoStruxure™ Facility Expert mediante la porta Ethernet 1.
Per impostazione predefinita, l'accesso alla rete upstream è disattivato. Se attivato, l'accesso si adatta alla configurazione di rete in Impostazioni di rete.