DOCA0098IT-09

Gestione utenti

Gestione utenti consente di creare gruppi di utenti con autorizzazioni configurabili per le funzioni di Com'X.

Quindi, è possibile creare singoli account utente e assegnare gli utenti a un gruppo, sulla base delle autorizzazioni desiderate.

Solo un amministratore può aggiungere, modificare o rimuovere utenti e gruppi.

** See Group Settings to configure user groups. See Users to add users.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?