DOCA0098IT-09

Impostazioni Ethernet avanzate

Le impostazioni Ethernet avanzate consentono di personalizzare le impostazioni della rete in base all'ambiente specifico.

I parametri definiti si applicano a entrambe le porte Ethernet.

Impostazione Descrizione Opzioni
Durata Indica il numero di router che un pacchetto TCP è in grado di attraversare prima che venga eliminato.

1-255 hop

Valore predefinito: 60 hop

Abilita Keep-alive TCP Un keep-alive è un messaggio inviato per verificare che il link tra e il relativo host collegato funzioni, oppure per evitare che questo link venga interrotto.

Sì o No

Valore predefinito: Sì

Ora Tempo trascorso tra due ritrasmissioni keep alive successive, se non viene ricevuta una conferma alla trasmissione precedente.

1-7200 secondi

Predefinito: 30 secondi

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?