DOCA0098IT-09

Impostazioni GPRS/3G

L'accesso tramite cellulare può essere aggiunto a Com'X installando un modem sotto il coperchio.

La tabella illustra le impostazioni GPRS/3G:

Solo GPRS/3G GPRS/3G e 2 porte Ethernet Ethernet commutate (1 indirizzo IP per entrambe le porte)

Le opzioni di rete cellulare dipendono dal modem collegato.

Le trasmissioni GPRS/3G/4G e wireless sono sensibili alle condizioni ambientali locali, quali condizioni meteo, disponibilità di rete e altri dispositivi GPRS/3G/4G. Potrebbero essere addebitati costi di comunicazione maggiori in caso di connettività scarsa.

Modem 3G

I seguenti modem 3G sono stati testati e sono compatibili con Com'X. Per ogni modem, consultare la documentazione del produttore per le specifiche tecniche e le istruzioni di installazione dettagliate.

Produttore/modello Antenna Note
MultiTech (rCell) Esterna
  • Raccomandata
  • Collegata mediante cavo Ethernet.
  • Il modem deve essere installato sul contenitore. Consultare le istruzioni di installazione del produttore.
Digi Routers Esterna
  • Raccomandata
  • Collegata mediante cavo Ethernet.
  • Il modem deve essere installato sul contenitore. Consultare le istruzioni di installazione del produttore.
MOXA (OnCell) Esterna
  • Raccomandata
  • Collegata mediante cavo Ethernet.
  • Il modem deve essere installato sul contenitore. Consultare le istruzioni di installazione del produttore.
eTIC Esterna
  • Raccomandata
  • Collegata mediante cavo Ethernet.
  • Il modem deve essere installato sul contenitore. Consultare le istruzioni di installazione del produttore.
** (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS-SIM Card) (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?