DOCA0098IT-09

Impostazioni Wi-Fi

La tabella illustra le impostazioni Wi-Fi:

Solo Wi-Fi Wi-Fi e 2 porte Ethernet commutate (1 indirizzo IP per entrambe le porte)

Utilizzare una porta USB per l'accesso temporaneo, ad esempio, per configurare Com'X.

Per l'uso permanente, installare la chiave USB Wi-Fi all'esterno del contenitore per motivi di compatibilità elettromagnetica. Schneider Electric fornisce gli accessori per montare la chiave Wi-Fi all'esterno del contenitore.

AVVISO
Funzionamento accidentale dell'apparecchio
Non installare la chiave Wi-Fi all'interno di un contenitore di metallo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Com'X non consente le connessioni Point-to-Point con altri dispositivi di campo Wi-Fi. Il traffico Wi-Fi è controllato dall'infrastruttura Wi-Fi del sito.

**See Wifi Access Point Settingsfor more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?