Proprietà del segnale e di misura del contatore generale
Ogni uscita a impulsi presenta le proprietà di misura seguenti:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Elemento conteggio | Selezionare un elemento di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento conteggio personalizzato. |
| Unità conteggio | Selezionare un'unità di misura dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità conteggio personalizzato. |
| Peso impulso | Il contatore di impulsi aumenta di questo valore ogni volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al tipo di contatore selezionato. |
| Valore max. |
Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero. |
| Elemento portata | Selezionare un elemento di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un nome personalizzato nel campo Elemento portata personalizzata. |
| Unità portata |
Selezionare un'unità di portata dall'elenco oppure selezionare Personalizzato e immettere un'unità personalizzata nel campo Unità portata personalizzata. |
Ogni uscita a contatto presenta le proprietà di segnale seguenti:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Elemento segnale | Immettere il nome di questo segnale oppure accettare il nome predefinito Status Output n, dove n rappresenta il numero del segnale (1 - 4). |
| Valore per 0 | Immettere lo stato associato con un valore pari a 0. Lo stato predefinito è OFF. |
| Valore per 1 | Immettere lo stato associato con un valore pari a 1. Lo stato predefinito è ON. |
Tabella delle misurazioni
Le scelte effettuate riguardo alle proprietà di misura e del segnale, comprese le proprietà personalizzate per le uscite a impulsi, sono riportate nella tabella delle misurazioni.