Contatori di impulsi integrati
Proprietà delle misurazioni
Questa tabella descrive le proprietà delle misurazioni di un contatore di impulsi Schneider Electric integrato:
| Campo | Descrizione | Commento |
|---|---|---|
| Collegato a | Visualizza il dispositivo upstream e il numero dell'ingresso digitale al quale è collegato il dispositivo. Il numero dell'ingresso digitale può essere modificato. Sono elencati solo gli ingressi digitali disponibili del dispositivo upstream. | Il dispositivo può essere scollegato selezionando Nessun dispositivo collegato nell'elenco del dispositivo upstream. Da questo elenco non è possibile passare da 1 dispositivo upstream a un altro. |
| Peso impulso | Il contatore dell'energia attiva aumenta di questo valore ogni volta che riceve un impulso. L'elenco è limitato ai valori corrispondenti al tipo di contatore selezionato. | Il valore non può essere modificato se è presente 1 solo peso dell'impulso possibile, ad esempio con il contatore iEM2000T.(1) |
| Offset | Imposta un offset per l'energia attiva. Il valore può essere positivo o negativo. | Consente di avviare il contatore con il valore visualizzato sul display del contatore. |
| Valore max. | Indica quando il contatore dell'energia attiva torna a zero. | Il contatore viene azzerato quando raggiunge il valore immesso. |
| (1) Consultare la documentazione specifica del contatore di impulsi per ulteriori informazioni. | ||
Tabella delle misurazioni
La potenza attiva viene calcolata in base alla frequenza degli impulsi ricevuti.