DOCA0098IT-09

Parametri di configurazione dei dispositivi Ethernet

È presente una serie di parametri per un dispositivo Ethernet collegato a Com'X.

La tabella mostra come configurare i dispositivi Ethernet:

Campo Descrizione
Host Indica l'indirizzo IP del dispositivo.
Porta

Indica il numero della porta.

Per Modbus è necessario utilizzare 502.

ID slave

Indica l'indirizzo solo per i contatori o dispositivi Modbus TCP.

ID locale

L'indirizzo che un client esterno deve utilizzare per accedere ai dati da un dispositivo. L'ID locale deve essere univoco.

Questo parametro di configurazione può essere modificato solo se la registrazione dei dati viene disattivata per il dispositivo in fase di aggiornamento.

See Starting the Data Logging.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?