DOCA0098IT-09

Lettura registri dispositivo

Lettura registri dispositivo consente a Com'X di leggere i registri Modbus dai dispositivi locali e remoti.

Di seguito sono indicate le impostazioni della Lettura registri dispositivo.

Impostazione Descrizione Opzioni
Nome dispositivo Consente di selezionare un dispositivo da leggere dall'elenco dei dispositivi aggiunti precedentemente. Per leggere un dispositivo non definito nell'elenco dei dispositivi immettere il relativo ID locale.
ID locale L'indirizzo (ID locale) del dispositivo da leggere.

1-255

Predefinito: 1

Registro iniziale Il primo registro da leggere. Predefinito: 1000
Numero di registri Il numero di registri da leggere.

1-125

Predefinito: 10

Registro Colonna contenente i numeri dei registri.
Valore

 Colonna contenente i dati salvati per ogni registro.

I valori recuperati dipendono dal dispositivo connesso a Com'X. Consultare la documentazione relativa al dispositivo connesso per ulteriori informazioni sui valori del registro archiviati.

Tipo di dati Menu per la selezione del tipo di dati archiviati nei registri e del formato (decimale, esadecimale, binario o ASCII) che si desidera creare.

Registri archivio, Registri d'ingresso, Bobine d'ingresso, Bobine di uscita o Device ID

Predefinito Registri archivio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?