DOCA0098IT-09

Eventi registrati

Eventi storici dispositivi.

Gli eventi registrati sono i seguenti:

Grandezza Evento
Risorsa

Modifica la configurazione di:

  • dispositivi
  • pubblicazione

Distribuzione Fasi e stato della pubblicazione (non riuscita o riuscita)
Attivazione/disattivazione della pubblicazione periodica
Registrazione Attivazione/disattivazione della registrazione dei dati
Sicurezza Accesso non riuscito
Allarme Livello del segnale GPRS/3G basso
Errore rilevato durante l'accesso
Il dispositivo non comunica
Utilizzo eccessivo di CPU e RAM
Interruzioni della comunicazione con i dispositivi di misurazione
Sistema Modifica dell'impostazione dell'ora
Aggiornamento e stato del firmware
Tempo di avvio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?