DOCA0098IT-09

Comunicazioni

Sicurezza Ethernet

Com'X supporta due reti Ethernet separate per la rete con dispositivi isolati, per due backbone separate dell'infrastruttura o per una rete commutata.

Sicurezza wireless

È possibile proteggere la rete wireless Com'X con WPA2 (consigliato), WPA o WEP.

Filtro Modbus TCP/IP

La funzione filtro Modbus TCP/IP controlla quali indirizzi IP possono comunicare con Com'X e con i dispositivi downstream mediante Modbus TCP/IP.

Riducendo al minimo il numero di indirizzi IP che possono accedere al dispositivo, si riduce la probabilità di intrusioni non autorizzate.

Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata. Se abilitato, il livello di accesso predefinito è Lettura per qualsiasi client Modbus TCP/IP non compreso nell'elenco filtrato. Se si imposta il campo Accesso predefinito su Nessuno si bloccano tutti i client Modbus TCP/IP non compresi nell'elenco filtrato.

Si consiglia di abilitare questa funzione, se l'architettura del sistema lo consente.

** See Modbus TCP/IP Filtering
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?