Raccomandazioni sulla configurazione in sicurezza
- Non aggiungere più utenti di quelli che necessitano dell'accesso e valutare le esigenze del sistema prima di concedere agli utenti l'accesso a pagine critiche, ad esempio Gestione firewall o Impostazioni dispositivo.
- Limitare il numero di indirizzi IP che possono accedere a Com'X.
- Non utilizzare certificati SHA1.
Migliori pratiche raccomandate per protocolli non protetti
AVVERTIMENTO |
|---|
|
Compromissione potenziale della disponibilità,
integrità e riservatezza del sistema
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
| Protocolli non protetti | Rischi | Migliori pratiche |
| SMTP |
|
Per la pubblicazione:
|
| HTTP |
|
Per la configurazione di rete:
Per la pubblicazione:
|
| FTP |
|
Per la pubblicazione:
|
| Modbus TCP/IP |
|
Per le comunicazioni dei dispositivi Modbus:
|
AVVERTIMENTO