DOCA0098IT-09

Connessione HTTPS

Per impostazione predefinita, la connessione al server Web Com'X è HTTPS.

Com'X è dotato di un certificato di protezione con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia di Com'X viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare che la comunicazione con Com'X è stata stabilita.

Per impostazione predefinita, il reindirizzamento HTTPS è abilitato. Si consiglia di lasciare questa impostazione abilitata per proteggere le comunicazioni tra PC e Com'X.

Il proxy HTTPS è supportato in Impostazioni > Impostazioni generali. L'indirizzo proxy e il numero della porta sono forniti dall'amministratore di rete; in alternativa, è possibile recuperare questi valori nelle Opzioni Internet di un PC collegato alla LAN.

** To install a new certificate, see Uploading a New Certificate. See Configuring Proxy Settings
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?