DOCA0098IT-09

Gestione utenti

Gestione utenti consente di creare gruppi di utenti con autorizzazioni configurabili per le funzioni di Com'X. È possibile limitare l'accesso ad alcune funzioni assegnando singoli utenti a un gruppo.

Sono disponibili due gruppi predefiniti: 

  • Admin: diritti di modifica per tutte le funzioni; non è possibile modificare questo gruppo.

  • Guest: diritti di visualizzazione per funzioni selezionate. Solo un amministratore può modificare questo gruppo.

Solo un amministratore può aggiungere, modificare o rimuovere utenti e gruppi.

** See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?