DOCA0098IT-09

Impostazioni gruppo

Sono disponibili due gruppi di utenti predefiniti: admin e guest. È possibile creare gruppi aggiuntivi, ad esempio, Progettazione, Operazioni o Manutenzione.

Le autorizzazioni del gruppo sono:

  • Visualizza: un gruppo dispone delle autorizzazioni di sola visualizzazione per la funzione selezionata.
  • Modifica: un gruppo dispone delle autorizzazioni di lettura/scrittura per la funzione selezionata. Visualizza deve essere selezionato anche per visualizzare la funzione nella vista web.

La tabella seguente descrive le autorizzazioni per ciascun gruppo.

Gruppo Impostazioni
admin

Modifica per tutte le funzioni.

Non è possibile modificare le autorizzazioni del gruppo admin.

guest

Visualizza per le funzioni selezionate.

Solo un amministratore può modificare la password e le autorizzazioni guest.

Definito dall'utente L'accesso predefinito per un nuovo gruppo è Visualizza per tutte le funzioni. Le autorizzazioni devono essere assegnate da un amministratore.

Interfaccia delle impostazioni gruppo

La figura seguente illustra l'interfaccia per aggiungere, modificare o eliminare un gruppo.

  1. Gruppo: elenco dei gruppi di utenti

  2. Timeout inattività sessione: periodo di inattività (in minuti) dopo il quale un utente viene disconnesso. L'intervallo consentito è 15–240. Predefinito: 15

  3. Albero menu funzioni: elenco di funzioni di Com'X per le quali è possibile impostare le autorizzazioni

  4. Autorizzazioni: determina il livello di accesso di cui gli utenti dispongono per ciascuna funzione: modifica, visualizza oppure nessuno

** (vedere Creazione di un gruppo).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?