DOCA0098IT-09

Impostazioni porta

Di seguito sono indicate le impostazioni predefinite della Gestione firewall di ogni protocollo per ciascuna interfaccia.
  Ethernet 1 Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
HTTP 80, abilitato 80, abilitato 80, abilitato 80, disabilitato
HTTPS 443, abilitato(1) 443, abilitato(1) 443, abilitato 443, disabilitato
Modbus TCP 502, disabilitato 502, abilitato 502, abilitato 502, disabilitato
(1) Non può essere aggiornato.
NOTA: Consultare Raccomandazioni sulla configurazione in sicurezza per informazioni aggiuntive sui rischi associati ai protocolli non protetti e alle migliori pratiche raccomandate.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?