DOCA0098IT-09

Impostazioni di identificazione della pubblicazione

Sono disponibili impostazioni di identificazione della pubblicazione per Energy Operation.
Campo/pulsante Descrizione
ID pubblicazione

Questo numero è un identificatore univoco del sito per il database Energy Operation. È utilizzato per creare un sito in Energy Operation.

L'ID viene generato automaticamente da Com'X.

Genera nuovo ID pubblicazione

Questo pulsante genera un nuovo ID di pubblicazione. Utilizzare questo pulsante quando si riutilizza:

  • Com'X per un nuovo sito.
  • La configurazione di Com'X corrente su un sito diverso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?