DOCA0098IT-09

Connessione a Digital Service Platform

**
Per pubblicare in DSP, abilitare i servizi Schneider Electric in Impostazioni > Impostazioni generali > Schneider Electric Services.

Ciascuno stato di connessione a Digital Service Platform viene confermato con un segno di spunta verde quando è abilitato oppure è inattivo quando è disattivato. Un segno di spunta rosso indica un problema con lo specifico stato di connessione. I tre stati di connessione sono:

Inizializza – agente DSP inizializzato.

Autentica – connessione DSP autenticata.

Connetti – connessione DSP completata, il dispositivo è stato identificato sulla piattaforma remota.

NOTA: Gli storici manutenzione registrano i cambiamenti dello stato di Schneider Electric Services.

Quando si utilizza la connessione DSP, vengono avviati automaticamente gli aggiornamenti del firmware. Si consiglia di aggiornare il firmware se si desidera utilizzare la piattaforma DSP con una connessione GPRS più lenta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?