Risoluzione dei problemi dei dispositivi Modbus
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE
O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
La tabella descrive come risolvere i problemi dei dispositivi Modbus.
| Problema | Possibile soluzione |
|---|---|
| Impossibile rilevare i dispositivi Modbus sulla linea seriale di Com'X. |
|
| Alcuni dispositivi Modbus non sono presenti sulla linea seriale di Com'X. | Controllare gli indirizzi Modbus dei dispositivi mancanti. |
| Controllare che i due dispositivi non presentino lo stesso ID slave. | |
| Controllare che le impostazioni dei dispositivi mancanti corrispondano alle impostazioni seriali Modbus di Com'X (Velocità di trasmissione, Parità e Numero di bit di stop). | |
| Controllare che le connessioni del cablaggio dei dispositivi mancanti siano corrette. | |
| Controllare che l'intervallo di rilevamento sia sufficientemente ampio. L'intervallo delle impostazioni predefinite va da 1 a 10. | |
| Controllare che il cablaggio dei dispositivi mancanti sia corretto. | |
|
Impossibile rilevare i dispositivi Modbus downstream di un gateway. |
Utilizzare la funzione Diagnostica/Lettura registri dispositivo di EGX per stabilire se il problema risiede tra il dispositivo Modbus e EGX o tra Com'X e EGX. Se il problema risiede tra
La combinazione (Parità = nessuno e Numero di bit di stop = 1) delle impostazioni della porta non è supportata dall'EGX. Cambiare combinazione. |
PERICOLO