Risoluzione dei problemi della rete
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE
O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Risoluzione dei problemi Ethernet
La tabella descrive come risolvere i problemi Ethernet.
| Problema | Possibile soluzione |
|---|---|
| I LED Ethernet non lampeggiano. | Controllare che i cavi LAN Ethernet non siano scollegati. |
| Impossibile accedere ai dispositivi Modbus downstream da un gateway seriale Modbus TCP/Modbus. | Controllare l'indirizzo IP del gateway. Se i dati vengono esportati tramite GPRS/3G, controllare che il gateway si trovi sulla stessa sottorete Ethernet di Com'X. |
Risoluzione dei problemi GPRS/3G
La tabella descrive come risolvere i problemi GPRS o 3G.
| Problema | Possibile soluzione |
|---|---|
| Modem non rilevato. Il LED del modem non lampeggia. | Spegnere Com'X. Reinserire il modem e accendere Com'X. |
| Impossibile connettere il modem alla rete. | Controllare che le impostazioni quali APN siano corrette. |
| Il LED GPRS sul pannello anteriore si accende e si spegne periodicamente. | Controllare che le impostazioni del protocollo in siano corrette. |
Risoluzione dei problemi Wi-Fi
La tabella descrive come risolvere i problemi Wi-Fi.
| Problema | Possibile soluzione |
|---|---|
| La chiave USB Wi-Fi non viene rilevata. Il LED della chiave USB non lampeggia. | Spegnere Com'X. Reinserire la chiave USB Wi-Fi e accendere Com'X. |
| Impossibile connettere la chiave USB Wi-Fi alla rete. | Controllare che le impostazioni quali il nome SSID e la chiave WPA2 siano corrette. |
PERICOLO