Accesso mediante modalità punto di accesso Wi-Fi con Windows.
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| AVVISO |
|---|
|
Funzionamento accidentale dell'apparecchio
Non chiudere lo sportello di un contenitore metallico
quando si utilizza la chiave USB Wi-Fi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Collegare la chiave USB Wi-Fi alla porta USB su server di energia.
- Premere il pulsante Wi-Fi sul server
di energia.
Il LED del pulsante Wi-Fi emette una luce verde lampeggiante.
- Sul computer locale, effettuare la connessione alla rete wireless del server di energia tramite la finestra di configurazione di rete wireless Windows.
- Aprire Esplora risorse sul computer locale e fare clic su Rete. Il server di energia viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
- Fare doppio clic sul server di energia. Si apre automaticamente
la pagina di accesso nel browser predefinito.
Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione del server di energia. Il server di energia è dotato di un certificato di protezione con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia del server di energia viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare che la comunicazione con il server di energia è stata stabilita.
- Immettere il nome utente (predefinito: admin) e la password (predefinita: admin).
per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Fare clic su OK.Refer to Troubleshooting if the Com’X 510 does not appear. To install a new certificate, see Local Web Server.
PERICOLO