DOCA0098IT-09

Primo accesso

Seguire queste istruzioni speciali per il primo accesso all'interfaccia utente:

Il server Web è uno strumento per la lettura e scrittura di dati. Controlla lo stato del sistema, con accesso completo a tutti i dati contenuti nella propria applicazione. Viene chiesto di modificare la password al primo accesso per evitare l'accesso non autorizzato all'applicazione.

AVVISO
ACCESSO NON AUTORIZZATO AI DATI
  • Modificare immediatamente la password predefinita con una password nuova e sicura.
  • Non comunicare la password a persone non autorizzate o a personale non qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
non condividere né comunicare una password sicura a personale non autorizzato. La password non deve contenere informazioni personali oppure ovvie.

  1. Accedere come amministratore predefinito. 

    Nome utente e password: admin

  2. Leggere per intero l'accordo di licenza.
    NOTA: il pulsante Accetto rimane inattivo finché non si scorre fino alla parte inferiore dell'accordo di licenza dell'utente.
  3. Accettare l'accordo di licenza.
  4. Immettere una nuova password.

    Deve contenere:

    • 8 caratteri

    • 1 lettera maiuscola

    • 1 cifra numerica

    • 1 carattere speciale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?