DOCA0098IT-09

Accesso

Per accedere all'interfaccia utente del server di energia è necessario effettuare il login.

Se vi sono varie sessioni aperte, solo la prima può essere utilizzata per modificare i parametri. Le sessioni aperte dopo la prima sono in sola lettura.

  1. Selezionare la lingua.
  2. Immettere nome utente e password.
    NOTA: per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
  3. Fare clic su Connetti per accedere alla pagina Web di configurazione.
NOTA: Per impostazione predefinita, l'HTTPS è abilitato per la configurazione di Com'X. Com'X è dotato di un certificato di protezione con firma automatica. Quindi, collegandosi all'interfaccia di Com'X viene visualizzato un messaggio di sicurezza. Prima di accettare, confermare che la comunicazione con Com'X è stata stabilita.

To install a new certificate, see Local Web Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?