DOCA0098IT-09

Nuova creazione di una rete ZigBee

Seguire questa procedura per modificare i canali su una rete ZigBee che è già stata creata per Com'X.

Quando si esegue questa procedura, tutti gli apparecchi collegati alla rete ZigBee vengono scollegati. Utilizzare la funzione di rilevamento ZigBee per ricollegare i dispositivi alla rete.

  1. Accedere a Com'X, quindi selezionare Impostazioni > Comunicazione > Impostazioni ZigBee.

    Viene visualizzata la schermata Impostazioni ZigBee.

  2. Nel campoAttiva ZigBee, selezionare No, quindi fare clic su Salva modifiche.

    Lo stato ZigBee indica che non è stata definita nessuna rete. Ora è possibile eseguire la manutenzione oppure modificare le impostazioni di rete.

  3. Nel campo Attiva ZigBee, selezionare .
  4. Nel campo Crea una nuova rete ZigBee, selezionare .
  5. Per completare la configurazione, seguire i punti da 6 fino alla fine di Impostazioni della rete ZigBee.
**ZigBee Network Settings (**ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?