DOCA0098IT-09

Configurazione delle impostazioni di accesso con un modem EBXA-GPRS o 3G

Quando si utilizza un modem EBXA-GPRS o 3G è necessario configurare le impostazioni di accesso.

Installare la scheda SIM nel modem GPRS, come descritto nella scheda di istruzioni EBXA-GPRS/EBXA-GPRS-SIM, riferimento 253537613. Per il modem 3G, installare la scheda SIM nel modem 3G come descritto nelle istruzioni di installazione del produttore.

Il modem EBXA-GPR/3G necessita di:

  • una scheda mini SIM 2FF
  • un minimo di 1 MB/mese di esportazione di dati nel contratto di telecomunicazioni.

Si consiglia di utilizzare una scheda SIM M2M anziché una scheda SIM standard.

NOTA: Si consiglia di utilizzare un router cellulare esterno anziché un modem EBXA-GPRS. Consultare Impostazioni GPRS/3G per visualizzare un elenco di modem 3G esterni raccomandati.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
  2. Selezionare EBXA-GPRS/3G.
  3. Immettere APN, Nome utente, Password e Codice PIN forniti dal fornitore dell'accesso.
  4. Fare clic su Salva modifiche.
NOTA: Il codice PIN e la password della scheda SIM non possono essere modificati dal server di energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?