DOCA0098IT-09

Configurazione delle porte Ethernet

È possibile configurare le porte Ethernet come due porte separate.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
  2. Selezionare il campo Scegliere la configurazione di rete.
    NOTA: se si modifica la configurazione della porta Ethernet che si sta eseguendo, l'utente sarà disconnesso dal browser. Per continuare la configurazione, avviare una nuova sessione del browser.
  3. Selezionare 2 porte separate (1 indirizzo IP per ciascuna) nell'elenco a discesa.
  4. Selezionare Client DHCP e Indirizzo IPv4 statico nell'elenco a discesa Modalità di configurazione.
  5. Nel menu comprimibile Configurazione Ethernet, immettere i parametri nei campi Configurazione WAN (Eth1) e Configurazione LAN (Eth2).

    Il campo Stato dell'interfaccia cambia in ATTIVA (se cablato correttamente).

  6. Nel menu comprimibile Impostazioni generali di rete, immettere gli indirizzi nel campo Gateway predefinito, Server DNS primario e, se necessario, nel campo Server DNS secondario.

    Gli indirizzi vengono assegnati a Com'X dall'amministratore IT.

  7. Per attivare le risposte ping, selezionare in Impostazioni di rete generali > Rispondere ai ping.

    Per impostazione predefinita, l'opzione Rispondere ai ping è disattivata.

  8. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?