DOCA0098IT-09

Configurazione del gateway Modbus

È possibile configurare le impostazioni del gateway Modbus di Com'X.
AVVISO
Prestazioni della rete compromesse
Le impostazioni del gateway Modbus possono essere modificate solo da operatori qualificati. Tali modifiche devono essere apportate solo dopo avere letto e compreso le impostazioni del gateway Modbus.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere le prestazioni della rete.
  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Gateway Modbus.
  2. Selezionare Modalità di trasmissione, Estensione intervallo di silenzi e Ritardo tra i frame necessari per la porta seriale.
  3. Selezionare o No per le funzioni Abilita tempo di inattività connessione server, Abilita proxy Modbus TCP/IP e Abilita trasmissioni Modbus seriali per il server TCP/IP.
  4. Immettere un Tempo di inattività connessione server in secondi, se abilitato.
  5. Selezionare i valori del client TCP/IP necessari per Timeout connessione client e Timeout messaggio client.
  6. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?