DOCA0098IT-09

Configurazione filtro Modbus TCP/IP

Questa funzione consente all'amministratore di creare un elenco e assegnare il livello di accesso degli indirizzi IP a Com'X e ai relativi dispositivi downstream.

Se abilitato, il livello di accesso predefinito è Lettura per qualsiasi client Modbus TCP/IP non compreso nell'elenco filtrato. Se si imposta il campo Accesso predefinito su Nessuno si bloccano tutti i client Modbus TCP/IP non compresi nell'elenco filtrato.

  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Filtro Modbus TCP/IP.
  2. Fare clic su per abilitare il filtro.
  3. Nella colonna dell'elenco, immettere l'indirizzo IP che si desidera filtrare.
    NOTA: un campo di ottetti vuoto viene considerato carattere jolly. I campi vuoti devono iniziare con l'ottetto più a destra ed essere contigui. In caso di contraddizioni, viene applicato il filtro più restrittivo.
  4. Selezionare il livello di accesso: Nessuno, Lettura o Completo.
  5. In via opzionale, è possibile modificare l'Accesso predefinitoLettura o Nessuno.
  6. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?