DOCA0098IT-09

Configurazione delle impostazioni proxy

**need 210 topic, or delete graphic
Se necessario, è possibile configurare le impostazioni proxy Internet.
L'indirizzo proxy e il numero della porta sono forniti dall'amministratore di rete; in alternativa, è possibile recuperare questi valori nelle Opzioni Internet di un PC collegato alla LAN.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni proxy.
  2. Selezionare il campo Impostazioni proxy HTTP o Impostazioni proxy HTTPS.
  3. Selezionare la casella di controllo Abilita supporto proxy HTTP.
  4. Immettere l'indirizzo e la porta del proxy nei campi Indirizzo proxy e Porta proxy.
  5. Se è necessaria l'autenticazione proxy, selezionare per Con proxy l'autenticazione è obbligatoria, quindi immettere il login e la password per il proxy.
  6. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?