DOCA0098IT-09

Selezione di una configurazione di rete

Selezionare la configurazione di rete adatta al sistema.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
  2. Selezionare la configurazione di rete nell'elenco a discesa Scegliere la configurazione di rete.
  3. Se necessario, immettere i parametri per ciascuna interfaccia di connessione visualizzata. Consultare le sezioni corrispondenti.
  4. Fare clic su Salva modifiche.
  5. Attendere il riavvio di Com'X.

    Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.

** Configurazione delle porte Ethernet, Impostazioni GPRS e Configurazione di una rete Wi-Fi (vedere casi di ravvio)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?