DOCA0098IT-09

Configurazione di un indirizzo fisso come client DHCP

È possibile configurare Com'X in modo da avere un indirizzo DHCP fisso, se è un client DHCP.

È possibile configurare Com'X in modo che l'indirizzo IPv4 venga impostato automaticamente dal server DHCP della struttura. È possibile chiedere all'amministratore IT del sito di configurare il server DHCP in modo che assegni sistematicamente lo stesso indirizzo IPv4 a Com'X.

  1. Fornire al responsabile IT locale l'indirizzo MAC della porta Ethernet 1 di Com'X.

    L'indirizzo si trova sull'etichetta del pannello anteriore del dispositivo o alla pagina Informazioni.

  2. Chiedere al responsabile IT di fornire un indirizzo IPv4 fisso in modo che venga assegnato sempre lo stesso indirizzo IP a Com'X.

    L'indirizzo IP deve essere fornito dal responsabile IT.

  3. Annotare l'indirizzo IPv4:
    • sul foglio dell'etichetta fornito con Com'X. Questo foglio può essere applicato all'interno del coperchio.

  4. Controllare che il responsabile IT abbia aggiunto Com'X al server DHCP.

È possibile anche accedere immettendo l'indirizzo IP fornito dal responsabile IT nella barra degli indirizzi del browser.

La figura seguente mostra l'indirizzo MAC sull'etichetta di Com'X:

** (See Selecting a Network Configuration.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?