DOCA0098IT-09

Collegamento di un contatore generale standard (dispositivo upstream)

È possibile collegare le uscite a contatto dall'area delle proprietà del dispositivo upstream.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il dispositivo upstream nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Fare clic sul menu comprimibile Ingressi digitali e analogici.
  4. Selezionare il nome del contatore generale nell'elenco a discesa Dispositivo.
  5. Selezionare l'uscita a contatto da connettere nell'elenco a discesa Connettore.
  6. Fare clic su Salva modifiche.

    La struttura ad albero dei dispositivi mostra che il contatore generale standard è connesso a un ingresso digitale aggiuntivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?