DOCA0098IT-09

Collegamento di un contatore generale standard (contatore generale)

È possibile collegare le uscite a contatto dal menu comprimibile delle proprietà del contatore generale standard.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il contatore generale nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Selezionare Uscita a impulsi 1 nel menu comprimibile Proprietà.
  4. Selezionare il numero di uscite digitali nell'elenco a discesa.
  5. Ripetere i punti 3 e 4 per le proprietà Uscita a impulsi 2.
  6. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?